主题中讨论的其他部件:BQ27441-G1、 EV2400
您好!
我的设计采用 了 BQ25895 充电器、 BQ27441-G1 电量监测计和900mAh 3.7 Lipo 电池。
我将进入运输模式并使电路保持开启状态、并使用工具定期测量电池电压、并将结果记录到电子表格中。
16天后、电池电压从4.02V 降至3.67V、这表示功耗为几 mA。
但是 、BQ25895 规定的泄漏电流最大为23uA、BQ27441-G1 93uA (如果处于正常模式)。
我如何解释这种大功耗? 这样、我的电池将在大约4周内完全耗尽。
请找到该部分原理图的屏幕截图。
谢谢你