This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:运输模式电流泄漏

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27441-G1, BQ25895, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995818/bq25895-shipping-mode-current-leakage

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他部件:BQ27441-G1EV2400

您好!

我的设计采用 了 BQ25895 充电器、 BQ27441-G1 电量监测计和900mAh 3.7 Lipo 电池。  

我将进入运输模式并使电路保持开启状态、并使用工具定期测量电池电压、并将结果记录到电子表格中。

16天后、电池电压从4.02V 降至3.67V、这表示功耗为几 mA。

但是 、BQ25895 规定的泄漏电流最大为23uA、BQ27441-G1 93uA (如果处于正常模式)。

我如何解释这种大功耗? 这样、我的电池将在大约4周内完全耗尽。

请找到该部分原理图的屏幕截图。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池还连接到电量监测计。 请仅将电池连接到 BQ25895的 BAT 引脚、然后再次尝试运输模式。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但在我的方案中、我无法监控电池的充电状态。  
    是否有办法对运输模式泄漏有一定的了解? 电量监测计也是 TI 产品。

    您是否能够检查充电器和电量监测计的原理图、并告诉我您是否找到了相关信息?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步测试后、我意识到当我激活运输模式(Battery Management Studio 中的"关闭 Q4")时、VSYS 电压不会达到0V、而是保持在1.2V 左右。 因此、连接到 VSYS 的3.3V LDO 的输出电压也为1.2V。  
    我怀疑这会导致我的整个电路消耗一点功率、而不是复杂地关闭。

    请查找随附的示波器上显示了 VSYS 的屏幕截图。

    有什么想法吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下一个工作日再次与您进行讨论。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何有关这方面的新闻吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们现在仍在、并将在今天再次与您讨论。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Coriolan、

    您能否提供有关充电器寄存器设置的更多详细信息、以便我们可以在侧面进行测试?

    您是否能够使用电流表确认电流损耗是否来自充电器上的 VSYS 引脚?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请查找随附的电流寄存器。 它们与默认寄存器非常相似。

    关于电流、我的电流表似乎指示泄漏电流约为900uA 至1mA、这与我看到的电池放电率一致。

    如果您需要我提供更多信息、请告诉我。

    谢谢你

    e2e.ti.com/.../BQ25985-registers-TARGET_2D00_2-20201_2D00_02_2D00_10.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    请在" 标准选项卡分隔格式"和"测试输出格式"中找到附加的设置、以便您可以直接在 Battery Management Studio GUI 上加载这些设置。

    谢谢你

    e2e.ti.com/.../BQ25895_5F00_8_2D00_38_5F00_2021_2D00_04_2D00_29_2D00_Test.txt

    e2e.ti.com/.../BQ25895_5F00_8_2D00_37_5F00_2021_2D00_04_2D00_29_2D00_Standard.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Coriolan、

    您的上拉配置是什么? 如果在关断模式下上拉电阻器处于活动状态、则可能会导致此问题、请尝试在关断期间禁用上拉电阻器。

    我能够复制您在类似电压下看到的内容、当 EV2400断开连接时、VSYS 上的电压降至0V。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指信号 STAT、PG、CE、INT、OTG 的上拉电阻吗?
    在我的原理图中、我只上拉 INT 引脚、它被拉至3.3V 线路、该线路由 VSYS 供电的 LDO 提供。 因此、如果 VSYS 关闭、3.3V 也应该关闭、这样不能成为问题的根源、我是不是正确的?

    无论如何、不可能将这些信号上拉至 VSYS、因为我的微控制器的最大输入电压为3.3V、VSYS 最高可达5V。


    是否有与上拉电阻相关的寄存器设置可供更改?


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的系统是否有其他绕过 BATFET 的方法? 最可能的原因是 VSYS 上施加了一些外部上拉电阻(您提到的外部上拉电阻器或 SDA 和 SCL)

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    没有其他方法可供选择、我们特别选择了 BQ25895的运输模式功能。  

    我仍然不明白为什么 i2c 上拉电阻器会阻止 VSYS 处于0V?

    还有其他解决方案吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法重复您对 BQ25895 EVM 的观察结果。 为了验证您的观察结果、 请将您拥有的"问题" IC 放在新的正常工作 的 BQ25895 EVM 上并进行相同的测试。 如果该行为仍然存在、请告知我们、我们可能会进一步研究。

    谢谢、

    宁。