This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:在\CHG 引脚被打开漏极之后、充电电流不会下降至0A

Guru**** 2513845 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993077/bq24040-charging-current-does-not-fall-down-to-0a-after-chg-pin-turned-to-open-drain

器件型号:BQ24040

您好、TI 专家、

大约一个月前、我询问了 BQ24040原理图的审查情况;

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/983721/bq24040-please-review-the-schematic

现在、他们制作了自己的 PCB 并对其进行测试。

我们检查了充电电流为790mA、终止电流为59mA。

我们看到、\CHG 引脚在59mA 左右变为漏极开路。

问题是、我预计充电电流将在\CHG 引脚变为漏极开路后立即下降到0A。

(请参阅数据表中的图8.1。)

但充电电流仍约为59mA、并略有下降、直至达到0A。

我们也在 EVM 中看到了这一点。

正常工作吗? 还是我们出了问题?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    您是否有一些波形来显示它? 当触发该 CHG 引脚时存在一定的容差、我不会期望它会产生很大的影响。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    以下是您可以参考的波形,但这不是上述测试的结果;

    X 轴表示时间(小时)。

    没有明显下降至0A 的点。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    IC 将缓慢降低电流、直至达到端接电流。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的、我理解您的说法。

    在达到终止电流后、情况如何? 我认为、在它达到终止电流后、它下降至接近0V 是正常操作。

    但我在上面的日志中看不到下降电流至0V。

    您能更详细地解释一下吗?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    在日志中、看起来电流从未达到59mA。 这是端接达到的点、电流应降至零。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我的客户再次进行测试、以下是更新后的日志;

    快速充电电流约为700mA、终止电流设置为30%(6.2K 欧姆)

    我想它会下降到大约200mA 至0A、但当它达到100mA 时、它感觉为0A。

    这种情况下是否正常运行?

    我还有一个问题、

    它不会明显降至0A、突然出现110mA、20mA 是最小充电电流。 不是0A。

    我还会为您附加一个日志。

    e2e.ti.com/.../li_2D00_ion-1400-charging-Test.xlsx

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    您能否附加原理图进行审阅。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    这是最新的原理图。 请检查一下。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    在 TS 引脚上拉至5V 的情况下、器件将处于 TTDM 中并禁用端接。

    另请注意、OUT 引脚提供的任何电流用于确定器件何时达到端接点。 如果您将负载连接到电池、这也会影响结果。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的支持。

    -客户的输出没有任何负载。

    -并且我检查了如果 TS 引脚被拉至高电平端接、那么它将被禁用。

    我有一个问题、客户最终决定不使用热敏电阻、因此他们通过10千欧将 TS 连接到 VSS。 但是、他们检查了 IC 看起来是活动的、但无法开始充电。 您能不能猜到原因是什么?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    器件在什么情况下不充电? 这是如何测试的、电池电压是多少?

    谢谢、

    Nick