您好、TI 专家、
大约一个月前、我询问了 BQ24040原理图的审查情况;
现在、他们制作了自己的 PCB 并对其进行测试。
我们检查了充电电流为790mA、终止电流为59mA。
我们看到、\CHG 引脚在59mA 左右变为漏极开路。
问题是、我预计充电电流将在\CHG 引脚变为漏极开路后立即下降到0A。
(请参阅数据表中的图8.1。)
但充电电流仍约为59mA、并略有下降、直至达到0A。
我们也在 EVM 中看到了这一点。
正常工作吗? 还是我们出了问题?
请检查此问题。 谢谢。
此致、
Chase