This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:原理图和布局审查请求

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996780/tps74401-schematic-and-layout-review-request

器件型号:TPS74401

大家好、

我的客户刚刚完成了他们的新电路板安装的8件 TPS74401的艺术作品。

您能否快速回顾一下他们的原理图和布局、并指出其中是否没有什么优点。

您可以在 此处找到文件(内部链接)

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    我们将在明天结束之前对审查进行后续跟进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!  

    对于此原理图上的所有组件、可以做如下注释:

    -由于使用的是 SS、因此必须在 VIN 和 VBIAS 导通后打开使能信号。 客户需要确保遵循时序。

    -由于反馈环路上使用了电位器,因此无法确认输出电压值。 客户需要确保这些值正确无误。

    - [无需更改]引脚17似乎未连接到任何器件上、连接不是必需的、但建议进行连接以提高热性能。  

    对于器件[U100、U101、U102、U112]:

    -如果使用 PG 信号、则必须使用上拉电阻器。 否则引脚可以悬空。  

    对于器件[U105、U114、U63、U64]:

    -正在使用上拉电阻器、但似乎没有任何 网络连接到 PG 引脚以读取来自该引脚的信号-可能需要进行修订

     

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette-San:

    感谢您快速查看。

    抱歉、我从客户那里得到了另一个布局、U174。 您也可以检查一下吗? 您可以在 此处看到(内部链接)

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!  

    U174将具有与  [U105、U114、U63、U64]相同的注释:

    -由于使用的是 SS、因此必须在 VIN 和 VBIAS 导通后打开使能信号。 客户需要确保遵循时序。

    -由于反馈环路上使用了电位器,因此无法确认输出电压值。 客户需要确保这些值正确无误。

    - [无需更改]引脚17似乎未连接到任何器件上、连接不是必需的、但建议进行连接以提高热性能。  

    -正在使用上拉电阻器、但似乎没有任何 网络连接到 PG 引脚以读取来自该引脚的信号-可能需要进行修订

    对于布局、确保顶部和底部信号层之间有一个接地平面将有助于屏蔽噪声。  

    接地平面连接似乎可以清理、但不一定需要进行更改。  

    最棒的

    Juliette