This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:原理图和布局审查请求

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996781/tps7a85-schematic-and-layout-review-request

器件型号:TPS7A85

大家好、

我的客户刚刚完成了新的板载 TPS7A8500的艺术工作。

您能否快速回顾一下他们的原理图和布局、并指出其中是否没有什么优点。

您可以在 此处找到文件(内部链接)

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    我们将在明天结束之前对审查进行后续跟进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!  

     - 由于使用的是 SS、因此必须在 VIN 和 VBIAS 导通后打开使能信号。 客户需要确保遵循时序。

    -由于反馈环路上使用了电位器,因此无法确认输出电压值。 客户需要确保这些值正确无误。

    -如果使用 PG 信号、则必须使用上拉电阻器。 否则引脚可以悬空。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette-San:

    感谢您快速查看。 我应该有所帮助。

    然后、我可以在我的链接的文件夹中获得有关其布局的任何反馈吗?

    (如果您想使用布局捕获指出一些内容,请在脱机模式下共享,我想您只需复制并粘贴我的姓名,就可以找到我的电子邮件地址通过(Ctrl+K)命令将我的姓名发送到表单)

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    只要在两层之间有一个接地层来帮助屏蔽噪声、该器件的布局看起来就很好。  

    最棒的

    Juliette