This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:LM5143-Q1

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LMR36015-Q1, LM5145, LM5146-Q1, LMR36015, LM5160, LM10011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997826/lm5143-q1-lm5143-q1

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR36015-Q1LM5145LM5146-Q1LMR36015LM5160LM10011

我想在 以下应用中使用 LM5143-Q1:

1) 1) VIN = 48VDC

2) 2)可调 VOUT = 0.6V . 47V @1.25A  

我的问题是:

1) 1) LM5143-Q1是否适合我的应用?

2) 2)我想通过微处理器来调节输出电压。  有什么建议吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    无需2通道/相位控制器即可实现仅1.25A 的输出电流。 最好使用具有集成 FET 的转换器、例如 LMR36015-Q1。 如果您更喜欢控制器、那么 LM5145 / LM5146-Q1是一个不错的选择(其 TOFF 最小规格为140ns、根据 FSW 设置最大占空比)。

    您可以通过从向上获取可变占空比 PWM 信号来调节 VOUT、并将其通过 RC 滤波器传递、从而产生电阻耦合到 FB 的直流电压。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我忘记了说、我需要两个这样的 DC2DC 才能同时运行。   
    我将介绍 LM5145/LM5146-Q

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有集成 FET 的转换器将是最简单的解决方案、尤其是考虑到低输出电流规格。 LMR36015 60V/1.5A 可能是最佳选择、我们还有 LM5160 65V/2A。 唯一的需要注意的是、它们不会下降到0.6V 输出(只有 LM5143-Q1这样做)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意、LMR36015是最佳选择。  我会将其与 LM10011搭配使用以控制输出电压。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在采用2 x 3mm 封装的情况下、绝对是一个不错的器件、但请记住 Vout-min 为1V。