This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521835:IPGUI 软件中显示未连接的硬件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6521835, MSP-EXP430F5529LP, TPS6521815, TPS65218, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996947/tps6521835-hardware-not-connected-showing-in-ipgui-software

器件型号:TPS6521835
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LPTPS6521815TPS65218USB2ANY

我尝试使用 BOOSTXL-TPS6521835 +MSP-EXP430F5529LP 对 TPS6521835的 EEPROM 进行编程。 将硬件连接到计算机后、我打开了 UI 并创建了项目。 当我尝试读取寄存器时、我会得到下面显示的错误。

此 MSP-EXP430F5529LP 还用于开发其他 TI IC。 如 BOOSTXL 用户指南第2.5节所述、在编程之前是否需要刷写任何固件?

此外、正如第2.4节第二点所述、我无法找到.json /.js 文件

您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deljo:

    TPS6521835是一款预编程器件、此器件设计用于满足不支持用户可编程性的 NXP i.MX 6ULL/6UltraLite 的电源和定序需求。 如果您正在寻找 TPS65218系列中的 DIY PMIC、用户可编程器件、TPS6521815是您需要使用的正确器件。  

    最棒的
    Emily  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    您说我们无法更改 TPS6521835的内部程序、对吧?

    我尝试使用 TPS65218DO、这需要工作、因为我能够在早期完成此操作。 我对 MSP-EXP430F5529LP 的固件有疑问。 由于出于其他开发目的、我们更改了其中的固件。 您能告诉我 如何将正确的固件刷写到 MSP-EXP430F5529LP吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deljo:

    只需澄清一下、您是否希望通过 I2C 更改寄存器或是否希望更改非易失性 OTP 编程? Emily 所说的是、非易失性 OTP 编程无法更改、您需要改用 TPS6521815器件。 要解决"硬件未连接"问题、您可能需要更新 USB2ANY 器件。 这可以使用 此处 USB2ANY 产品页面上的软件来完成

    此致、

    Layne J