尊敬的 E2E 专家团队:
从过去6年起、我一直在使用 LM5007设计、至今未发生任何故障。
最近如何更改电感器设计并将电感器值100uH/0.6A 更改为120uH/1A。
我的降压设计采用120uH、可为49VDC 输入提供11.65输出、但线圈会加热到接近45°C 的温度。
但是、如果我多次打开/关闭输入电压、则 LM5007会突然进入关断模式或电流限制模式、并且无法恢复。 在这种情况下、转换器的输出接近2伏、并且它会振荡。
转换器在 使用100uH/0.6A 线圈时工作正常、直到出现问题。
我想知道为什么 LM5007在 120uH/1A 的情况下会进入关断模式或电流限制模式。请参考我们的常规转换器设计、以供您参考。