This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:由外部24 VDC 电源供电且未连接电池时、BQ25792停止工作

Guru**** 2588395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996740/bq25792-bq25792-stopped-working-when-powered-by-an-external-24-vdc-source-and-without-battery-connected

器件型号:BQ25792

您好!

我们正在使用由外部24 VDC 电源供电的 BQ25792开发一个新电路板。 然而、在未连接电池的情况下进行的第一次测试中、器件停止工作。 需要注意 的是、在该测试完成后、当我们使用电池作为电源时、BQ25792似乎工作正常、但直流电源线似乎是 BQ25792的捷径。

我们对您的评估板(BQ25792EVM)进行了一些测试、无法重现问题。

我们在未找到故障源的情况下将原理图与您的(BQ25792EVM)进行了比较。 我们还会尝试修改电路板、使其与您的评估板尽可能接近、而不会解决问题。

您能否查看我们的实施并告诉我们您是否注意到解释我们问题的内容?

随附此消息、您可以找到我们的原理图。

此致、

Anthony。

e2e.ti.com/.../BQ25792_5F00_sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    我在原理图上看不到明显的错误。   

    在没有电池的情况下、由于缺少热敏电阻、充电器需要通过 CE 位或引脚或 TS 故障禁用充电。  如果未被禁用、则由于 OVP 故障、充电器转换器会定期停止开关。

    您的电路板布局与 EVM 的匹配程度如何?  该器件对电容器的放置和布局非常敏感、尤其是 PMID 和 SYS 电容器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    感谢您的快速响应。

    要添加一些详细信息、当未连接电池时、这意味着热敏电阻缺失、因此我们有 TS 故障、因此应禁用充电、但无论如何都存在此故障。

    我们通过使用12 VDC 为其供电对电路板进行了测试、没有任何问题。 然后、我们逐渐将电压从12 VDC 增加到24 VDC、工作正常。 但是、当我们使用24 VDC 电源直接为其供电时、器件(BQ25792)停止工作。

    此外、当我们使用12 VDC 为电感器端子供电时、我们可以观察到电感器端子上的电压尖峰、我们在您的评估板上看不到该尖峰。 由于 BQ25792击穿、我们不知道在由24V 直流供电时是否会发生尖峰。

    附加到此邮件后、您将找到 BQ 器件的布局。

    此致、

    Anthony。

    e2e.ti.com/.../BQ25792_5F00_Layout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    遗憾的是、对于您的布局、SYS 和 PMID 电容器的接地回路电阻和电感过大、从而产生开关噪声。 注入芯片的开关噪声显著限制了其最大输出电流。  因此、充电器需要 SYS 和 PMID 电容器 GND 回路连接到与 IC 位于同一层的 GND。  此外、在这种不带 PowerPAD 的新封装中、每个引脚都有助于散热 IC。  这意味着 SWX 布线需要位于 IC 下方、然后通过另一层向下、然后通过背对电感器。  如果您还在 IC 下方添加了一条 GND 走线、然后在另一层添加了多个通孔和 GND、则充电器具有足够的散热能力。 查看 BQ25792EVM 用户指南或数据表第128页以了解建议的布局。

    也就是说、我不会期望您的布局会损坏 IC、但充电器将无法达到指定的最大输出电流。    您的输入电源是否在启动时过冲? REG0x10中 AC OVP 寄存器位4-5的设置是什么?  在此启动后、REG0x0F 位2中的 EN_HIZ 位是否设置?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    感谢您就我们的布局提出建议。

    我们的电源在启动时不会过冲。 您可以看到下面是一些寄存器的值:

    REG48_PART_information_register:0x08

    REG0F_CHARGE_CONTRAL_0:0xA2

    REG10_CHARGE_CONTRAL_1:0x85

    REG1B_CHARER_STATUS_0:0x2F

    REG1C_CHARGE_STATUS_1:0x6A

    REG1D_CHARER_STATUS_2:0x01

    REG1E_CHARGE_STATUS_3:0x00

    REG1F_CHARGE_STATUS_4:0x00

    REG2_FAULT_STATUS_0:0x00

    REG21_FAULT_STATUS_1:0x00

    此致、

    Anthony。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    如果您卸下电源并使用较低的电压更换电源、您的充电器是否会再次开始工作?  如果是、您能否在充电器停止后重新创建问题并立即读取所有故障寄存器一次?  读取故障寄存器后清除。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    无论电源电压如何、充电器都无法再次工作。 我们无法读取寄存器、因为击穿会立即发生。

    我们可以观察 GND 和 PMID、SW1和 REGN 之间的一些短路情况。 我们推测问题来自内部 LDO 或 DC/DC、但我们找不到其来源。

    我们正在对电路板进行一些其他测试、以查看系统是否会产生高电流消耗。

    需要注意的是、我们在另一个电路板上使用此芯片、BQ 的原理图相同、但使用不同的系统、电路板工作正常。

    此致、

    Anthony。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    如果 REGN 和/或 PMID 和/或 SW1与 GND 之间发生短路、则 IC 损坏。  这种类型的损坏与 VBUS 过压>30V 时发生的情况类似。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们的电路板由实验室电源通过由 TVS 二极管、肖特基二极管和 π 型滤波器组成的滤波器电路供电。

    因此、我们使用示波器查看了 BQ25792在该引脚 VBUS 上获得的电压、很明显、我们无法观察到任何过压。

    在 BQ25792之后、我们尝试断开所有系统的连接、以查看我们是否仍有问题、并且问题仍然存在。

    我们还尝试增加 GND 焊盘与所有电容器的接地平面之间的接触面、以改善功率放电、但结果并不确切。

    目前、我们的两个板(功能板和功能板之间的唯一区别是布局。

    此致、

    Anthony。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    我没有支持很多在降压转换器前面添加 π 型滤波器的客户、因此我无法在那里提供建议。  我的建议是在启动、线路和负载瞬变以及断电期间监测 VAC 和 VBUS 电压、以查找尖峰。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我有一个好消息、经过长时间测试、我们发现了问题的原因。 我们的 GND 布线位于自身下方、该自感会在 GND 线路上引起电压波动、从而导致 BQ25792发生故障、因此实际上是布线问题。

    它可以帮助其他人在文档中包含有关此问题的注释。

    感谢您的支持。

    此致、

    Anthony。