This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82140:tps82140

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82140
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997621/tps82140-tps82140

器件型号:TPS82140

您好!  

当查看此 IC 的数据表时、输入范围为3V-17V、而输出电压为0.9V-6V、输出电压可通过放置在 IC 引脚上的电阻器进行调节。 此转换有一个问题。 该 IC 是降压还是升压转换器? 因此、在提供3V 输入或提供7V 输入期间、是否可以产生5V 电压? 我认为没有人反对这一想法、而是写了"降压转换器"。 换言之、VFB (IC 反馈引脚的电压)是否 会在输入电压范围为3V-17V 时提供恒定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS82140是一款降压转换器。 它可以通过提供的7V 电压产生5V 电压。 VFB 提供恒定的0.8V 电压、输入电压范围为3V 至17V。  

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注。  
    因此、 如果施加介于(3V-17V)之间的输入范围、电压值是恒定的、等于0.8V、则可以使用 IC 的 FB 引脚通过分压方法获得比给定输入电压更高的电压值。 因此、IC 也可以是升压转换器。 和示例、Vın Ω=3V -> VFB=0.8V、通过适当的电阻器、Vout =3.3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS82140仅是降压转换器、不能是升压转换器。 如果您想要升压输出电压、则需要找到升压转换器。

    谢谢、

    Nancy