This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:查找适用于2S 或2S2P 18650电池的 IC

Guru**** 2524050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997720/bq24179-looking-for-ic-for-2s-or-2s2p-18650-battery

器件型号:BQ24179

大家好、

我们收到了寻求 IC 的客户的询问。  下面是详细信息。
我计划使用2S 或2S2P 18650电池制作移动电源、即最大电压为7.4V。 我的输入连接器是标准 USB TypeC 连接器、输出连接器是定制连接器。 因此、我正在搜索单芯片可以处理 USB PD 和电池充电/放电。 电池为18650 3500mAh 请参阅随附的文件。

我有2个要求
1)如果您可以建议使用单芯片进行电池充电/放电 USB Type C 适配器(电池为2S 或2S2P)和 USB Type C 激活
2)或者您可以建议为2S/2S2P 186500电池使用一个电池充电芯片
我们是否有可满足上述要求的器件?
我看到 了 BQ24179数据表、该数据表 提供了高功率密度和设计灵活性、可在 USB Type-C 和 USB-PD 应用的整个输入电压范围内为电池充电。 但是、没有 CC (通道配置)线路、那么它如何与 USB Type C 充电器通信并进行快速充电?
提前感谢您。
此致、
梅纳德