This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:关于减小 HO 信号脉冲宽度

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LMG1020, LMG1025-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992251/lmg1210-regarding-reducing-ho-signal-pulse-width

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: LMG1020LMG1025-Q1

可能会引起这种问题的工程师、

你好! 这位是韩国激光雷达公司 SOS Lab 的 Hoonil Jeong。

目前、我正在使用您的 FET 驱动器 LMG1210开发激光驱动器电路系统。
您可能知道、对于激光雷达应用、较短的激光脉冲宽度是首选。 在这种情况下、我们还 将进行一系列实验来减小脉冲宽度。
在这里、我发现了一个有趣的问题 、即当 PWM 脉冲宽度(50%)降至~3.5ns 时、高侧驱动器输出(HO)信号突然消失。


关于这一点、我有几个问题、如下所示。
当 PWM 输入脉冲宽度减小到某个水平时、HO 信号被大幅抑制是否正常?  
1.有没有方法可以进一步减小 HO 脉冲宽度?
2. 是否有任何200V 半桥 FET 驱动器可产生比 LMG1210更窄的输出?

这些是我们用于您参考的测试条件
我们使用的是 PWM 输入模式
2. PWM 输入信号:~4ns 的"ON"脉冲和~1MHz 的重复频率
3. DHL 和 DLH 的阻值均降至最低,R_ext~1.8 MOhm

提前感谢您的参与。

此致、

Hoonil Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hoonil、

    欢迎来到论坛! 您能否分享您的驱动器级原理图以便我们进行审查?  

     如果您可以共享 PWM 输入信号和输出信号的示波器截图、也会有所帮助。

    LMG1210能够处理低至1.8ns 的典型最小脉冲宽度、因此让我们回顾您的原理图和输入/输出信号、以确保不会出现超出建议工作条件的情况、并且输入端的 PWM 信号是纯净的。  

    我们有几款面向激光雷达应用的器件、但它们是低侧栅极驱动器、而不是半桥驱动器、因此我不确定它们是否能满足您的需求。 这些器件分别为 LMG1020 (1ns 典型最小脉冲宽度)和 LMG1025-Q1 (1.25ns 典型最小脉冲宽度)。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Leslie、

    首先、非常感谢您提供的友好且内容丰富的回复。

    下面、我附加了原理图以及 PWM 输入/输出。 请检查一下。 此外、如果需要更多信息、请告诉我。

    在上一答复中、您建议使用低侧驱动器。 您是否有 任何可能也适用于 激光雷达应用的高侧驱动器?  单独使用高侧和低侧驱动器将扩大我们新驱动器设计的灵活性。

    非常感谢。

    Hoonil Jeong

    e2e.ti.com/.../SOS_5F00_Lab_5F00_DriverSchematic_5F00_210409.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hoonil、

    谢谢你。 我将在星期一之前查看原理图并提供反馈。 以下是几个问题:

    是否在 PWM/LI 引脚上探测输入信号? 只需确保提供的 PWM 信号图是 LMG1210在其输入端实际看到的情况。  

    您能否同时探测 LO-VSS、以便我们可以观察到 HO-HS 和 LO-VSS?

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hoonil、  

    我查看了您提供的原理图、总的来说还可以、我只有几个建议:

    您可以将自举电容器减少到0.1uF、这样自举电容器和 VDD 电容器之间的比率将更高(高出10倍以上)。  

    2.对于死区时间电阻器、我建议从标称电阻值开始运行这些调试测试(约25Kohm)、一旦获得所需的信号、就可以开始增大电阻。  

    如果在此之后仍有问题、请提供我上一个帖子中请求的信号和信息。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SOS_5F00_Lab_5F00_210413.pdf

    尊敬的  Leslie:

    在 PWM/LI 引脚上探测输入信号。

    2.我使用 LO-VSS 附加文件

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Leslie、

    我们会尝试!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hoonil、

    感谢您分享 Lo-VSS 波形。 我看到 即使脉宽为3.5ns、LO-VSS 信号也会切换。 尝试我们的建议后、请告知我们您的调查结果。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leslie:
    我仍在努力根据您的建议解决该问题。
    同时、我有一个简单的问题。
    当 PWM 输入或 HO-HS 输出达到特定值时、UVLO 是否会影响 HO-HS 信号的突然消失?  

    非常感谢

    Hoonil