This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:REF 引脚无法启动(低温度)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995814/ucc28782-ref-pin-does-not-start-low-temp

器件型号:UCC28782

大家好、TI 团队

UCC28782不会在低温(-10°C)下启动。

请检查随附的文件。

e2e.ti.com/.../REF-don_2700_t-stand-up_2800_Low-Temp-_2900_.xlsx

随着温度降低、VDD 会升高、但 REF 不会升高。

P13上升、但在达到 VDD (on)后、不会下降到13V。

它是具有固定 输出电压的电源、不使用 Vsub 升压电路。 (非 USB-PD 应用)

VSW 和 BIN 连接到 GND。

IC 版本为 UCC28782ADRTWR。
我尝试了几次、但有一些开始。

是否有任何可能的因素?
是否是 IC 的故障?

Tetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsu、

    UCC28782支持-40℃工作温度,因此不应出现故障问题。 但一些外部组件参数 和内部阈值会随着温度的降低而变化。 请尝试以下操作

    1.移除 P13引脚上的齐纳二极管或 TVS,移除 HV 启动耗尽 FET Vgs 之间的 TVS,因为钳位电压可能会在非常接近 VDD_ON 阈值的低温下降低。

    2.重新焊接 IC 以确保焊料正常

    3.检查 REF/VDD 引脚上的电容器和 AUX 绕组路径上的整流二极管。

    3.交换"坏" IC 和正常 IC 以查看故障是随 IC 还是随电路板一起发生。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaden

    感谢您的快速响应。

    我将 P13的齐纳二极管从18V 更改为20V、它工作正常。
    原因是齐纳电压和 UVLOon 相反。
    我连接了 EDZ V18 (18V 齐纳二极管)。
    包括变化、18V 齐纳二极管的计算结果似乎相反。
    数据表中说、我建议使用20V 齐纳二极管。
    我应该连接20V 齐纳二极管吗?
    当 P13开路时、20V 齐纳二极管是否可保护 SWS 引脚?
    请告诉我如何确定引脚 P13的齐纳电压。


    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsu、

    建议在 P13引脚上使用20V 齐纳二极管,因为齐纳电压具有变化范围,例如,使用18V 齐纳二极管。 齐纳电压可能介于17.1V~18.9V 之间,17.1V 已经接触到 VDD_ON 范围,这可能会导致控制启动故障。

    20V 齐纳二极管旨在保护 P13、避免在浪涌能量耦合到此引脚时损坏。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaden

    P13引脚的绝对最大额定值是多少? (20V?)
    如果绝对最大额定值为20V、则由于变化、20V 齐纳二极管无法保持 P13的绝对最大额定值。
    对于超过20V 的浪涌、我应该怎么看?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsu、

    20V 是数据表中写入的 P13的绝对最大额定值

    除了 P13上的齐纳二极管外,该引脚上还有一个1uF 电容器,因此齐纳二极管将钳制高尖峰电压,而电容器也可以滤除耦合噪声的一些能量。 MM3Z20VST1G 的器件型号具有 EVM 建议的窄范围齐纳电压。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaden

    我检查了 MM3Z20VST1G 的数据表。
    但是、由于变化、它似乎超过20V。
    该齐纳二极管无法保持 IC 的绝对最大额定值。
    P13端子是否可以在诸如浪涌之类的短时间内超过20V?
    数据表指出、P13在打开时将用于保护。
    未连接 P13时、是否未连接它以保护 SWS 引脚?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsu、

    实际上,SWS 可以由连接在耗尽型 MOSFET Vgs 上的双向 TVS 保护。 SWS 允许的最大电压为38V。  首先,我们应保证 P13上的钳位电压不低于典型值为17.5V 的 VDD_ON 电压,然后我们可以考虑过压应力的有效性。 我相信它可以在很短的时间内承受短暂的过压应力、即使数据表中没有指明。

    谢谢。