This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10011:具有 TPS51215A 的 LM10011

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10011, TPS51215A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996354/lm10011-lm10011-with-tps51215a

器件型号:LM10011
主题中讨论的其他器件: TPS51215A

大家好、

我的客户正在使用 TPS51215A

在 TPS51215A 的数据表中、它支持0.5V 至2.0V 和0V VOUT 的2位 VID 输出电压控制。 但我看到 TI 的 VID 控制器 LM10011是4位/6位。

TI 是否具有2位 VID 控制器? 或者、LM10011能否与 TPS51215A 配合使用 (仅使用2位、其余仅使用)并支持0V VOUT?  

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、能否解释一下为什么要使用通过51215A 连接的 LM10011? 如您所知、51215A 具有2位 VID、它可由 SOC/CPU 控制以通过 VID 选择本身更改输出。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    似乎没有反馈、也许您已经解决了这个问题、我将关闭这个话题、如果需要更多支持、您可以打开这个话题。

    裕昌