This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池放电保护 IC

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997226/battery-discharge-protection-ic

主题中讨论的其他器件:BQ76942

大家好、

我们的客户正在寻找具有以下规格的电池放电保护 IC。 我已经检查过我们的电池保护器、但似乎我们没有一个符合客户要求的 IC 解决方案。 我们是否有符合客户规格的电池放电保护 IC 或参考设计。  

放电结束电压5.5V
充电切断电压8.4V
标准充电电流0.5A
标准放电电流0.5A
最大充电电流1.3A
最大放电电流5.0A
过充电检测电压4.35V
过充电释放电压4.15V
过放电检测电压2.3V
过放电释放电压3.0V
额定放电流3A
过流检测10A

感谢您的支持。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我认为我们没有能够达到此处规格的保护器解决方案。 我还复制了我们的应用工程师来确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    对于这些特定要求、您可能需要 BQ76942等电池监控器-此类器件的保护阈值均可高度配置。 BQ76942通常与 MCU 配合使用、但可以配置为使用器件 OTP 自主运行。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的建议。 我想澄清一下客户的要求、电荷切断电压为8.4V。 这是否意味着他正在寻找2节串联电池的解决方案、因为我注意到 BQ76942适用于3-10节串联电池?

    感谢您的支持!

    此致、

    Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、这是一个好问题。 在这种情况下、我认为我们没有任何符合这一组特定要求的东西。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    非常感谢您查看此调查。

    此致、

    Danilo