This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:输入电流谐振

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996371/ucc28019a-input-current-resonance

器件型号:UCC28019A

您好!

实际上、我已经将 UCC28019A 用于交流/直流电路板、它的工作电压应该在100V 50/60Hz 至265V 50/60Hz 之间、但对我来说一切都很正常。 在265V 的情况下、当输出电压为400V 时、功率达到1200W、功率因数完美为0.99、电流形式良好。 同样在100V 的情况下、我达到400W、功率因数良好、电流形式良好。 我的问题是、在100V 的情况下、我希望达到550W。 但问题是:  

当我达到420W 时、以100V/50Hz 作为输入电压的示例、我注意到在每个半个周期、输入电流中有一个持续5ms 的谐振、我也会听到来自升压电感器的声音 (此电感器的最大均方根电流为8A)。 我的问题是、如何才能消除这种谐振并保持良好的输入电流正弦形状。 以下是用于 UCC28019A 补偿的关键组件:

Vcomp 组件:Rvcomp=25.5kR  Cvcomp=10uF,Cvcomp_p=0.68uF。

ICOMP 组件:Cicomp= 1300pF。

Rsense = 0.03 R

我尝试添加一个与 Cicomp 电容器串联的100KR 电阻器、我注意到谐振有一点滤波、但它仍然保持电流形式。 我还尝试使用 1.2MR 电阻器和820pF 电容器 Cicomp、但谐振问题仍然存在。 因此、我希望我能在您的帮助和支持下解决这个问题。

提前感谢您...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能上传一个波形来很好地解释您的评论吗?

    您是否尝试降低 Rsense?  

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    感谢您的回复、

    下面是 当前表单  

    对于 Rsence 电阻器、与1000W PFC 应用相比、它已经很小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您显示的波形是输入电流、您能否还捕获 PFC 电感电流以及输入电流。 如果 PFC 电感电流正常、则问题与输入滤波器设计有关。

    然后、我建议在桥式二极管之后增加电容。  

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 PFC 电感器(1mH)电流安装在 PCB 上、因此我无法捕获该电流、但将电容器增加到1uF 不能解决问题、因为之前使用的电容器为0.33µF μ F。 为了恢复工作、我的电路板能够为所有电压提供更多的功率、但当发生这种谐振时、交流电源会关闭、因为电流大于交流电源允许的最大值。

    对于220V 电压、当我的电流超过1100W 时、会发生这种谐振。

    对于200V、当我的功率超过1000W 时、会发生这种谐振。

    对于100V、当我的功率超过400W 时、会发生该谐振。  

    如果我能够消除这种谐振、我就可以获得更大的功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hicham

    您能否将 PFC 连接到交流电网? 并尝试提高输出功率?

    如果交流电源的功率能力不够、我遇到了与交流电源的谐振、并且交流电源也有其环路响应、它可能会在特定输出功率级别发生谐振。  

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    感谢您的回复、

    实际上、我使用的交流电源的功率接近1500W、问题是在100Vac 时、谐振发生在400W、 我不知道调整 UCC28019ADR 的补偿组件 或将 Rsense 从30MR 降低到10mR 是否会导致一些改进。 我还移除了桥式二极管后面的电容器、看看它是否会与升压电感器产生谐振、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hicham

    我知道您的交流电源为1500W、100Vac 时谐振为400W、而1000W/200V 时也谐振。 因此、对于交流电源、输出电流几乎相同、这将是交流电源的谐振条件。 我认为值得使用交流电网进行测试。  

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    感谢您的回复。

    在将 PFC 连接到交流电网之前、我必须寻找压敏电阻以避免电压尖峰、作为电路的保护。 我将在未来几天内通知您。