This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:PFC 运行期间频率变量的查询

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997598/ucc28064a-inquiry-of-frequency-variable-during-pfc-operation

器件型号:UCC28064A

您好、TI 专家。

我 将通过应用 UCC28064A 来测试 PFC 模块

根据运行期间的负载、PFC FET 开关频率在40kHz 至100kHz 之间变化。 是这样吗?

如果是、请说明它是如何变化的。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kang,

    UCC28064A 是 CRM 控制器、因此频率在主线路输入之间发生变化。

    频率 与 Ton、负载、Vinac 有关、请参阅有关时间控制的数据表8.3.3以了解有关该频率的更多信息。

    此外、ucc28064a 具有过零的 Tzcc 补偿、您会发现过零的频率是有限的。