请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92200 主题中讨论的其他器件:LM3644
尊敬的 TI 团队
我正在寻找符合以下条件的 LED 驱动器
・μ A 恒流降压型
Δ V・= 2.7V
・LED 数量:1.
・μ A LED 电流:3A
・μ V 输入电压:2.7V ~ 4.2V (由锂电池供电)
我搜索了一个符合上述要求的 LED 驱动器、但它未在网上提供。
将来是否会发布符合上述条件的产品?
此致、
是的、奥特伊