This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:降压 LED 驱动器系列简介

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995494/tps92200-about-the-lineup-of-step-down-led-drivers

器件型号:TPS92200
主题中讨论的其他器件:LM3644

尊敬的 TI 团队

我正在寻找符合以下条件的 LED 驱动器
・μ A 恒流降压型
Δ V・= 2.7V
・LED 数量:1.
・μ A LED 电流:3A
・μ V 输入电压:2.7V ~ 4.2V (由锂电池供电)

我搜索了一个符合上述要求的 LED 驱动器、但它未在网上提供。
将来是否会发布符合上述条件的产品?

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    我可以知道该应用吗? 锂电池的低输入电压和高电流将是一项巨大的挑战。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    应用是自行车灯。
    我们的客户曾经使用 DCDC 为 LED 供电、但他们正在考虑使用 LED 驱动器、因为他们需要调光功能。
    是否有任何好的产品信息?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、请帮助您继续关注此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    感谢您提供信息。

    LM3644如何?  

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有进一步的反馈、我将关闭此主题。