This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6946:TLC6946的输出故障

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995040/tlc6946-trouble-with-the-output-to-the-tlc6946

器件型号:TLC6946

我的电路设计如下:
我在1:4多路复用器中有8个 TLC6946;一个通过两个 SPI (主 SPI:数据、从 SPI:Lat)输出数据的微控制器;以及一个输出 GLCK 信号和 VSync 信号的 FPGA。

我的问题如下:
当我输出所有数据时、FPGA 会在当前 GCLK 周期后发送 VSync 信号。 切换时、有时像素会出现在 TLC6946的最后一个描述列中。 我无法解释这个问题、因为我完全按照数据表的状态继续操作。
是否有人知道这可能是什么原因?

我将非常感谢在座的各位。
此致、
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请直接提供您的原理图。 在本例中、您能不能帮助 Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、您好、随函附上我的 sce2e.ti.com/.../5635.Schematic.pdfhematic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到、专家稍后会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能否解释有关这句话的更多详细信息、"切换时、像素有时会出现在 TLC6946的最后一列中"?

    您是否可以分享图片或绘制一些图表来显示此问题?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    为了解释这句话、我向您展示了随附的两张图片。

     normal operation

    第一张图片和最后一列中的像素、第二张图片正常工作。

    第一幅图像中的像素大约每5秒出现一次。

    有什么想法吗?

    此致、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好、请继续关注此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我怀疑数据重新写入不需要、那么您是否可以执行以下测试来符合此要求?

    在正常情况下、断开 SIN 引脚、数据将不会更新、因此应该会出现 Pico 1。

    如果是、您可能需要检查 SPI 的数据源。 如果问题仍然存在、则可能是序列问题、当发生异常时、请帮助捕获通道/线路波形

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有进一步的反馈、我将关闭此主题。