This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116作为拉电流/灌电流功能

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5170-Q1, TPS53313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997750/lm5116-lm5116-to-be-a-source-sink-function

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM5170-Q1TPS53313

你(们)好,先生

我是否可以使用 LM5116作为拉电流/灌电流功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    取决于灌电流函数的含义。 通常、降压控制器不会设计为在稳态下以反向升压方式运行。 不过、我们以 LM5170-Q1为例来介绍双向控制器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    是的、我需要一个功率级用于电池测试的灌电流和拉电流功能

    过去使用的 TPS53313 6A 能够 吸收大约30W 的功率、现在在新项目中需要1000W 的功率来吸收功率

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说"灌电流"时、您是说将电流传输回输入吗? 如果是、我认为 LM5170-Q1是一个很好的解决方案。 但是、TPS53313只是一个标准降压转换器、因此它只能在瞬态基础上灌入电流。

    此致、

    Tim