This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122 20引脚和24pn 差异

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997265/lm5122-lm5122-20pin-and-24pn-difference

器件型号:LM5122

您好!

我想知道 LM5122 20引脚和24pn 的区别、

什么是 SN 和 NiPdAu  

2.为什么需要24引脚 IC?  将使用哪些应用程序?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    感谢您关注 LM5122。

    24引脚采用较大的封装、包括一些 NC 引脚、这些引脚适用于具有爬电性能要求的高电压应用。

    SN 和 NiPdAu 是指使用的材料。 两者均为无铅、后一种应为合金。 我可以询问我们的产品专家、您是否对详细信息感兴趣。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 心城、

    感谢您的反馈。 还有其他问题。

    1-260C-Unlim 级和 3-260C-168 HR 级之间有何区别?
    有任何数据可供参考? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    请参阅此应用报告、了解 MSL 和回流温度。

    https://www.ti.com/lit/spraby1

    谢谢、

    银城