主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ76952
您好!
我的客户 想知道如何将 BQ7694203从默认 SPI 更改为 I2C? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yue:
以下是步骤:
1.确保您使用的是 BQStudio 的最新(BQSTUDIO-TEST)版本
2.将主机连接到 EVM 上的 microUSB 连接器。 主机将设置驱动程序以使用板载 MSP430通信适配器。
3.重新定位 SPI 的 J15和 J12上的跳线。 将跳线放置在 J7上。 将跳线放置在 J10上的 SPI 位置。
4.在电芯16和 BAT-之间连接40-71伏的外部电源。
5.启动 BQStudio。 BQStudio 将自动检测器件 EVM 以及在寄存器屏幕上显示有效电池电压和寄存器值的启动。
6.在 BQStudio 中打开"Data Memory"屏幕。 对于 Comm Type、选择 I2C Fast (0x08)。 (这是 BP76952器件的默认值、但 BQ7695203将其设置为 SPI)。
7.将 REG12配置设置修改为所需的值。 BQ76952器件默认处于关闭状态、但 BQ7695203器件的 REG1设置为5V。
8. 要在 OTP 中更改这些值、请按照 EVM 用户指南中的步骤对 OTP 进行编程。 对这些设置进行编程后、就无法将其改回。
9.如果设置已更改为 I2C、请将 EVM 跳线设置重新配置为 I2C。 重启器件电源、新设置将生效。
此致、
Matt