This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:如何驱动三级飞跨电容逆变器/d.

Guru**** 2582275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997456/lmg1205-how-can-i-drive-a-three-level-flying-cap-inverter-class-d

器件型号:LMG1205

大家好

我希望每个人都健康良好。

我有疑问。

我仿真了一个三级飞跨电容器系统、在 GaN 中、它用于 D 类开环测试。

问题是如何驱动浮动 MOSFET 的栅极、能否使用对称电源? 这种情况

是因为输出处于零电位、因此扬声器不像电压一样。

我在互联网上看到了有关驱动三级降压的不同内容、我看到对于上部浮动 FET

该 IC 的一半用作自举器件、用于驱动它是否需要绝缘 PWM 信号? 或者我能不能

电平位移? 我们确实看到、对于其他级联系统、由于电源也是浮动的、因此它是绝缘的

但是、对于飞跨电容器、使用一个电源、或者   在矿用情况下使用2 x 42伏对称电压、如果这是不可能的并且我需要的话

然后、我需要绘制一个 BTL 系统、因此、我可以使用电容器在整个过程中加载。

简而言之。

如何为 飞跨电容浮动 MOSFET 和驱动器提供 PWM 输入参考。

我是否可以使用对称电源、因此我不需要电容器或 BTL。

有一些东西可以阅读我了解的人。

我读过一些与此相关的论文、并读过有关特殊自举或使用的浮动电源的内容

一个特殊的 IC。

我对这些系统没有太多的经验、所以我会提前向您请教受过教育的人、并表示感谢。

此致并保存、