This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:TPS53622A 的向后兼容性

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997508/tps53622-backwards-compatibility-of-tps53622a

器件型号:TPS53622

您好!

我知道、TPS53622A 的主要区别在于增加了将 OVP 阈值编程为200mV 或400mV 的功能。 因此、我相信 A 部件在使用非 A 部件设计的系统中能够正常工作。

我的问题是:TPS53622的编程文件(.csv)是否适用于 TPS53622A? 我们编程文件的第一行建议它不起作用:

注释、验证 IC_DEVICE_ID 为0x22 (TPS53622)
BlockRead、0x60、0xAD、0x0122

如果不起作用、是否有 TPS53622A 的模板文件? 我尝试使用 GUI (版本7.3.1)创建一个、但它不在支持的器件列表下。

谢谢!

耶鲁大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    应该可以将 TPS53622配置文件用作 TPS53622A。 编程后只需再次检查 OVP 设置、因为现在您可能会得到一个不同的值、因为它在 TPS53622A 中可编程。 您可以将这些行替换为

    注释、验证 IC_DEVICE_ID 为0x2A (TPS53622A)
    BlockRead、0x60、0xAD、0x012A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AH 正常、因此该器件的 device_id 不同;这是我所期望的。 什么新寄存器设置 A 部件的 OVP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TPS53622A 数据表中的以下快照。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,谢谢!