This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:观察二极管仿真运行而不是 FPWM

Guru**** 2536180 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149, LM25149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997797/lm25149-q1-observing-diode-emulation-operation-instead-of-fpwm

器件型号:LM25149-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25149

您好!  

我使用 LM25149使同步降压转换器在连续导通模式下运行,我将 PFM 引脚连接到 VDDA,以确保 FPWM 操作符合数据表中的建议; 此外、当转换器正在运行时、检查 PFM 和 VDDA、发现两者都在4.959V 上。转换器在 DCM 或二极管仿真模式下运行的原因可能是什么?

参数: 输入电压:12V,所需输出电压:4.9-5V,输出电流= 3A,L=2uH,Cout=220uF,Fsw=200kHz。

 
上面显示的结果:黄色:Vout、蓝色:IL、品红色:VSW

谢谢、  

高级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prm、

    PFM 为高电平有效、因此将 CCM 的 PFM 引脚连接到低电平(与上一代控制器中的 DEMB 逻辑相反)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prem、

    正如 Tim 所说、将 PFM 连接到 GND 以实现 FPWM 运行。

    LM25149-Q1数据表已更新、请下载最新版本(更新了 PFM 说明)。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim 和 Orlando、您好!  

    感谢您为我清除这个问题。 我本来希望这是唯一可能的解释、但由于数据表的版本较旧、我感到很困在了。

    谢谢、

    高级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Prem。