This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24041:放置 BQ24041而不是 BQ24040

Guru**** 2503635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ24041, BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996820/bq24041-placing-bq24041-instead-bq24040

器件型号:BQ24041
主题中讨论的其他部件:BQ24040、bq24072

你(们)好

对于一个项目、我们正在考虑更改 BQ24040并放置 BQ24041。  

在项目中、我们需要在有和没有将电池连接到输出的情况下具有输出。 输出电流几乎为 1A

我们有以下内容:

为了放置 BQ24041并具有相同的行为、我们查看了数据表、并删除了在 BQ24040中连接到 Pre-Term 的 R201、并将连接到 BQ24040中 TS 的 R202更改为0欧姆电阻、以始终启用 BQ24041。

您能告诉我分析是否可以、我们只有这样做才能得到相同的行为吗?如果不能、您能向我解释一下区别、或者我们需要具有相同行为吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asael:

    我不确定我是否理解您在这里的预期行为、 bq24040和 bq24041的输出行为非常相似。 如果您需要无电池的可用系统输出、则应考虑 使用电源路径器件、如 bq24072。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick。

    在第12页的数据表中提到、充电器可用于为电池充电、为两者的系统供电。

    使用 BQ24040的配置、我可以在没有电池的情况下为电池充电或为系统供电、或者两者兼而有之。

    我想知道、如果我放置 BQ24041而不是 BQ24040、BQ24041有一些不同的引脚、因此、为了能够仅充电、 或者在没有 电池的情况下为系统供电、或者同时为系统充电、问题是、如果仅进行上述更改、BQ24041将按我的需要工作、或者我需要其他任何东西?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    bq24041 可能更适合这种情况、因为它没有像 bq24040这样的电池检测例程、所以在未连接电池的情况下、您将在 OUT 引脚上看到恒定电压。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nick 的回复。  

    那么、只是为了确保、只有在 BAT_EN 引脚保持低电平时、我将始终有一个输出、对吧?

    如果我不使用该引脚、ASI 可能会悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asael:

    是的、您会将 BAT_EN 保持为低电平、ASI 可以保持悬空。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Nick。