请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61495 您好!
我们 想知道 PLM61495的负电压限制。
我们在输入电压为12V 且负载为7.68A 的情况下测试了该器件。 负电压为-3.8V、如下面的屏幕截图所示。

谢谢、
肖恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们 想知道 PLM61495的负电压限制。
我们在输入电压为12V 且负载为7.68A 的情况下测试了该器件。 负电压为-3.8V、如下面的屏幕截图所示。

谢谢、
肖恩
您好、Shawn、
我相信我在之前的 E2E 帖子中看到了这个问题、因此我将在这里向您推荐:
从数据表中可以看出、输入端瞬态的绝对最大规格为-0.3V 至42V。 任何超出此范围的内容都会使器件承受应力并导致损坏、如链接的 E2E 帖子中所述。
此致、
Jimmy