This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:ILIM 问题

Guru**** 2516710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997791/tps22950-ilim-questions

器件型号:TPS22950

大家好、团队、

我对数据表中的 ILIM 规格有几个问题。

第一个是我怀疑的是拼写错误、似乎这应该是 Vin - Vout?

接下来、在输入电压-输出电压低于0.3V 时、是否有任何数据显示 ILIM 范围? 我认为 DS 中的图表将非常有用。

同样、在更严格的温度范围内/25°C 时是否有任何容差数据?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的关注、这是一个拼写错误。 它应该是 VIN-VOUT=0.3V。

    该测试条件描述了器件测试条件以及如何获得这些值。 在器件上施加此电压差可确保发生受控、可测试的过流事件。 由于使用此电压差将器件置于其限制模式、因此我们没有任何较小电压的数据、而是较小电压的数据。

    电流限制精度规格在25°C 时保持不变。 请在器件的整个工作范围内使用数据表值。

    谢谢、

    Shreyas