This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25101:LM25101

Guru**** 2507045 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25101, UCC27289, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995901/lm25101-lm25101

器件型号:LM25101
主题中讨论的其他器件: UCC27289SN6501

您好!

当 LM25101用于驱动同步降压中的高侧和低侧 N 沟道 MOSFET 时、HS 上的电压约为6V。 VDD 为10V。

它可通过在 HS 至 GND 上并联一个10K 电压下拉至0.3V。

我们移除了 MOSFET、HS 上的电压仍然存在。 HS 引脚上的泄漏电流约为60uA。

这是正常吗? 或者如何解决?

UCC27289上也存在同样的现象

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qu、

    如果 VDD 上升、通过自举二极管为 HB 电容器充电、则有一条从 VDD 到 HB 的电流路径为自举电容器充电。 如果 HS 引脚即使在连接 MOSFET 时也具有高电阻、则通过 HB 到 HB 电容器的充电电流将使 HS 引脚升高。

    当 LO 驱动器输出打开且低侧 FET 将 HS 引脚接地时、HB 电容器通常完全充电。 这种行为是预期的、移除 MOSFET 后、HS 将不会 有接地路径。

    您可以尝试连接 MOSFET 并应用 VDD 和驱动器输入、以确认 HS 引脚切换至接地、HO 输出开始工作。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们移除了启动电容器、但 HS 上的电压仍然存在。 实际上、移除其他无源组件后、HS 上存在电压 、可提供 VCC 并将 LI 和 HI 拉至 GND。

    您能否推荐另一 个半桥栅极驱动 器、当 HS 引脚对 GND 具有高电阻时、HS 可为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qu、

    我不知道 TI 提供的任何半桥驱动器、也不知道有任何源极不会通过自举二极管从 VDD 提供电流路径、从而使用自举浮动偏置电路为 HB 电容充电。

    您确认的从 HS 到接地的电阻是否可行?

    在 MOSFET 半桥配置中、您需要 HS 为高阻抗、而在接地端则需要 HS 而不进行低侧 FET 开关、这一点并不清楚。 您能否解释一下您在应用中为什么需要此功能?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 移除 了启动电容器和 启动二极管、以确保 VDD 和 HS 之间没有充电路径、但 HS 上的电压仍然存在。

    我们正在设计 一个同步降压、此同步降压的输出为0V、处于禁用状态。 HS 电压的输出现在不是0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qu、

    我没有尝试取下 HB 帽来确认您的发现、但这并不是一个很大的惊喜。 当 HB-HS 具有电压电势时、有一个从 HB 流向 HS 的内部静态电流、这是一个浮动驱动器接地基准。 如果电阻非常高、这也会是一个可以提高 HS 的路径。

    如前所述、半桥驱动器中的所有浮动高侧驱动器通常都使用自举电源、并且会有一些静态电流流入 HB 至 HS。 唯一的选择是具有专用的浮动偏置、例如使用 TI 的 SN6501变压器驱动器。

    HS 上的一些下拉电阻是否不是可选的? 尽管我看到您提到这是用于同步降压且您希望禁用输出、但您提到的同步降压的输出最小负载是否大于10k 欧姆可以解决此问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同步降压的输出开路。

    当在 HS 和 GND 之间并联10k 时、HS 电压变为0.3V。

     当 降压被禁用时、半桥栅极驱动器似乎无法确保同步降压的输出为0、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qu、

    在您的特定情况下、当您的输出负载条件看起来会导致 HS 节点上的电阻非常高时、听起来您必须考虑高侧驱动器的 IC 静态电流。

    我们没有听到同步降压稳压器存在这种类型的问题、因为我认为在几乎所有情况下、降压输出上都可能存在一些电阻。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当降压被禁用并且输出处于开路中时、TI 必须能够提供一个输出上无电压的同步降压。

    在 半桥栅极驱动器典型应用中、半桥栅极驱动器似乎无法实现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qu、

    TI 产品包括大量具有集成 FET 和特定控制器的同步降压解决方案以及面向该市场的驱动器。

    这些器件、同步降压控制器、 不在我的覆盖范围内。 同步降压解决方案很有可能解决您对 LM25101驱动器的担忧。  

    此致、