This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085-Q1:DC-DC

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085, LM25141-Q1, LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997335/lm25085-q1-dc-dc

器件型号:LM25085-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25085LM25141-Q1LM5146-Q1

尊敬的先生/女士:

  我使用 LM28085-Q1构建一个18V-25V 至15V/3.5A 的 DC-DC 转换器、但发现输出电压会随着 Vin 的上升而上升、因此不能保持稳定。

 我检查了 FB 引脚电压、发现输入电压为22V 时、FB 引脚电压比输入电压为18V 时高一点 、FB 的 P-P 值约为100mV。 波形和电路如下所示。 您是否愿意帮助我并就此问题提供一些建议?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elvis:

    此处注入的纹波振幅可能略高。 请注意、该 COT 控制器根据纹波电压的谷值进行调节(当 FB 电压衰减以达到基准电压时、高侧 FET 导通)。 因此、输出电压将高于设定点、尤其是在纹波幅度增大时、Vin 较高时。您的电路看起来稳定、因此您可以增加3类注入电路的纹波电阻或电容值。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、  

    是的、如果增加 RC、输出电压上升将更好。 因此、如果根据工作原理严格要求输出电压的精度、LM25085控制器似乎无法用于宽范围输入位置。 感谢您的帮助和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、为了实现最佳的线路调节、必须合理地设置注入纹波振幅。 如果输出精度很重要、请考虑使用电压模式或电流模式控制器、例如 LM5146-Q1、LM25141-Q1。

    此致、

    Tim