Other Parts Discussed in Thread: LM25085, LM25141-Q1, LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25085、 LM25141-Q1、 LM5146-Q1
尊敬的先生/女士:
我使用 LM28085-Q1构建一个18V-25V 至15V/3.5A 的 DC-DC 转换器、但发现输出电压会随着 Vin 的上升而上升、因此不能保持稳定。
我检查了 FB 引脚电压、发现输入电压为22V 时、FB 引脚电压比输入电压为18V 时高一点 、FB 的 P-P 值约为100mV。 波形和电路如下所示。 您是否愿意帮助我并就此问题提供一些建议?