This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:电动自行车电池组中的 LM5146-Q1

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996586/lm5146-q1-lm5146-q1-in-e-bike-battery-pack

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146

您好、先生、

我的客户考虑将 LM5146用于电动自行车电池组应用。

条件是电池 Vmax=76V、Vout=12V/8A。

但他们认为过冲最高可达150V、LM5146最高可达100V、如果您有外部电路可以共享、以减少过冲以保护 LM5146?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    这是与 LM5146-Q1 EVM (12V/8A/400kHz)类似的应用。

    一种选择是使用 TVS 将输入电压钳制在100V 以下。 这也取决于瞬态的持续时间。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    请提供建议、

    1.什么是 IHYS?

    2.如何将电阻器设置为条件?

    >42V 禁用 LM5146

    <42V 启用 LM5146

    谢谢 Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    IHYS 是迟滞电流源、当 EN/UVLO 超过其上升阈值时打开。 它为10uA (请参阅数据表 EC 表中的规格)。

    请注意、输入 UVLO 功能是使能高于特定输入电压的控制器。 您需要 OVLO、它可以在给定输入电压以上有效禁用控制器。 最简单的方法是使用一个外部监控器来监控 Vin 并根据需要切换 EN/UVLO。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    让我澄清一下问题2、

    如何将电阻器设置为条件? 如果我们希望设计 Vin >42V、请禁用 LM5146;Vin <42V、请启用 LM5146。

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5146-Q1的 UVLO 功能无法做到这一点。 您需要一个外部电路来实现过压关断、例如、当输入电压大于42V 时、电压监视器/监控 IC 会将 EN/UVLO 拉低。

    此致、

    Tim