This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:开关频率低至0Hz/静态条件

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996994/tps28225-switching-frequency-down-to-0hz-static-condition

器件型号:TPS28225
主题中讨论的其他器件:SN6501

大家好

我有以下电路:

-OFFV_L 为-10VDC。 开关电压为-10VDC/+16.5V

我想使用频率低至0Hz 的电路、以便一个 MOSFET 持续导通。 当然、这在自举电路中是不可能的。

我想并尝试使用外部+22VDC 为 BOOT 引脚供电、但它不起作用(TPS28225DRB 损坏)。

  1.  甚至可以在静态条件下使用 TPS28225DRB 吗?
  2. 如果是、我建议的解决方案有什么问题?
  3. 如何更改电路以实现所需的功能?

感谢你的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    正确的是、使用自举高侧偏置时、UGATE 输出上不会有连续导通时间。

    引导至相位偏置需要浮动的高侧偏置、不以接地为基准、而是以相位节点为基准。 SN6501可用于生成此高侧偏置。 自举到相的偏置电压应至少为4.5V 且小于8V、并且我建议它不小于 VDD、因为有一个内部自举二极管。

    如果提供了此浮动高侧偏置、TPS28225应能够在直流条件下运行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

    感谢您的快速且乐于助人的回复。 这对于相位基准而不是 GND 而言是非常有意义的。 我将介绍  SN6501。 是否有任何具有随附电荷泵的类似栅极驱动器 IC、用于在无需 额外隔离式电源的情况下持续开启高侧 FET?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    我们没有包含内部电荷泵的 TPS28225驱动器、有些器件(如高侧开关和电机驱动器)具有此功能、但它们不适合同步降压应用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Richard

    好的、最后一个问题。 为了支持更低的频率(>0Hz)、我可以增加自举电容器。  什么定义了它的最大可能容量?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    增加引导电容器是一个选项、但确实需要进行权衡、尤其是当您使用 低侧驱动器在高频运行和/或窄脉冲宽度下运行时。 内部自举二极管的电阻我预期为1至2欧姆、这将影响当 LGATE 切换第一个周期时、自举电容器的充电速度。

    我将查看假设自举二极管电阻为1.5欧姆且目标自举电容器尺寸的时间常数、并查看初始启动周期上的 UGATE 最小脉冲宽度是否允许自举电容器在初始 UGATE 周期上进行大部分充电。 理想情况下、将有~3个时间常数接近充满电。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助!