This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:TPS2120电流限制

Guru**** 2523440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997754/tps2120-tps2120-current-limit

器件型号:TPS2120
主题中讨论的其他器件:TPS2121

您好!

我正在为12V - 3.5A 系统设计电源多路复用器解决方案。  我本来想使用 TPS2121、但该器件缺货、延迟时间很长。

我的问题是:在3.5A 应用中、我是否可以使用电流被理论上限制为3A 的 TPS2120、因为我的电路板处于受控环境中、且冷却空气流量较高。  

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    遗憾的是、我们不建议在需要超过3A 电流的直流应用中使用 TPS2120。  

    如果在额定值之外使用、我们无法保证操作和数据表符合性。

    谢谢、

    Shreyas