This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:关于截止电压供应

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997607/bq24650-regarding-cutoff-voltage-provision

器件型号:BQ24650

尊敬的支持团队:

我想在我的设计中使用 EQ24650。 我对此有一些疑问、请为我提供指导。

1) 1)在我的应用中、我需要3个端子、1个用于太阳能电池板、2个用于电池充电、3个用于连接负载。 因此、当电池同时充电时、我获得稳定的输出。

2)我已连接的负载是否存在电流限制。 一个是电池、另一个是我的系统、因此需要了解系统的电流限制。

3)是否可以设置截止电压? 该要求是因为如果没有一组截止电压、那么我的电池将消耗到阈值电压、即2.11V、并且在通过太阳能充电时需要一些时间。 如果有配置、我将在该电压之后设置截止电压、因为电池不提供电压、因此负载不会获得输出。 因此、充电时间会尽可能缩短、电池不会完全耗尽。

请提供指导。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 BQ24650 EVM 用户指南、查看如何使用二极管来启用系统负载的示例。 在该示例中、一个二极管将 SRN 引脚连接到 SYS 引脚。 为适配器供电时、它向 SYS 供电、同时反向偏置二极管。 移除适配器后、电池通过二极管为 SYS 供电。

    2. 太阳能电池板的输入电流将由 MPPSET 引脚调节。 如果 MPPSET 引脚电压降至1.2V 以下、充电器会通过降低充电电流来保持输入电压。

    3.您将需要一个保护器 IC 来防止电池电压过低。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。