This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:加电期间 LED 短闪

Guru**** 2548630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996631/tlc5940-short-flash-of-leds-during-power-up

器件型号:TLC5940

你好!

TLC5940由 VCC 的5V 域供电、而空白信号具有高达5V 的上拉电阻。

为防止随机通道开启、首先应将空白拉至高电平。 因此、我有一个上拉至5V 的电压。

LED 由另一个域 VLED=3.7V 供电。

我使用 DC/DC 从 VLED=3.7V 电源生成5V 电压。 因此、VLED 电源在5V 之前可用。

我遇到的问题是、在打开期间、一些 LED 短暂闪烁、然后熄灭。

在 VCC 电源稳定之前、是否未定义 LED 的 LED 驱动器输出状态?

我想 LED 短接通的原因是 VLED 几毫秒后5V 电源变为活动状态?

是否有任何方法可确保 LED 在启动期间处于关闭状态?

此致

Joakim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    TLC5940是 RGB LED 驱动器、我不熟悉该器件。 我将把这个线程重新分配给正确的所有者。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    问题得到解决。 软件部门提出的一个问题是、在短时间内更改了空白信号。

    但是、最好验证一下、如果在 VCC 电源域之前激活了 VLED 域(将空白信号上拉至该 VCC 域)、则在上电期间 LED 永远不会打开。

    此致

    Joakim