请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5940 你好!
TLC5940由 VCC 的5V 域供电、而空白信号具有高达5V 的上拉电阻。
为防止随机通道开启、首先应将空白拉至高电平。 因此、我有一个上拉至5V 的电压。
LED 由另一个域 VLED=3.7V 供电。
我使用 DC/DC 从 VLED=3.7V 电源生成5V 电压。 因此、VLED 电源在5V 之前可用。
我遇到的问题是、在打开期间、一些 LED 短暂闪烁、然后熄灭。
在 VCC 电源稳定之前、是否未定义 LED 的 LED 驱动器输出状态?
我想 LED 短接通的原因是 VLED 几毫秒后5V 电源变为活动状态?
是否有任何方法可确保 LED 在启动期间处于关闭状态?
此致
Joakim