This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33602:Lmzm33602似乎没有过压保护功能

Guru**** 2507655 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997229/lmzm33602-lmzm33602-seems-not-have-the-over-voltage-protection-function

器件型号:LMZM33602

Lmzm33602似乎没有过压保护功能、我们是否需要添加 TVS 或 MOV 来保护我们的电路? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liz、

    正确、在 LMZM33602损坏/故障时、您需要使用 TVS 来保护电路。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

           谢谢您、您能向我们推荐一些 TVS、我们有两种使用 Lmzm33602的设计(24到5V 和24V 到3.3V)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liz、

    通过 缩小 TVS 要求(通道数、单向/双向、电流(假设 VIN 短接至 VOUT、则电源电流最大值)、电压(负载可处理的最大值)...)的范围、您可以在 DigiKey 上找到合适的 TVS

    Sam