This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40056:TPS40056的数据表问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996926/tps40056-datasheet-issues-for-tps40056

器件型号:TPS40056

您好、TI 专家

在 TPS40056控制器数据表第12页图4中、该图显示 VIN-VSW 看起来难以理解。
当高侧 MOSFET 导通时、VIN-VSW 应该为低电平、但在该图中为高电平。 VIN-VSW =高侧 MOSFET 的 VDS。

请您详细说明一下吗?

第二个问题是、我想知道 OC 故障计数器。 仅当连续发生7次 OC 事件时、才会触发第2级 OC? 或者7周期 OC 事件是总和数据? 下面举例说明、如果已经检测到5个连续 OC 事件、那么第6个周期 OC 故障消失了、计数器将保持5或4还是复位为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    正确、当 HDRV 为高电平时、VIN-SW 应为低电平。 我将在下一个数据表修订版中更新此图形。

    从"编程电流限制"部分:"故障计数器在过流脉冲上递增、在没有过流脉冲的情况下在时钟周期递减。 当计数器达到7 (7)时、会发出重启命令并启动7个软启动周期。" 因此、5次行程、然后一次非行程、将计数器设置为4次行程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Samuel Jaffe

    然后、请帮助确认哪种事件可能导致 TPS40056重新启动(7个软启动周期)预计会发生7次 OC 跳闸。

     

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    事件可能是输出短路或负载非常重。

    Sam