This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113A:在来自直流和 USB 的冗余5V 中优先使用外部5V 直流

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997577/tps2113a-prioritizing-external-5v-dc-in-a-redundant-5v-from-dc-and-usb

器件型号:TPS2113A
主题中讨论的其他器件:TPS2113

您好!

我们希望使用 TPS2113来多路复用两个5V 电源。 一个来自5V 稳压器2A、另一个来自5VUSB。 我尝试设计此电路、这样、当 IN1降至4V 以下或 VSNs < 0.8V 时、IN1 (5V 外部)被优先化并切换到 IN2 (5VUSB)。 此外、我们还将其设计为使用 STAT 引脚、以便在 STAT 引脚处于高阻态(5V 输出来自5V USB)时 LED 将亮起。

我要在这里附上示例原理图。 这是否会根据我上面提到的方式工作?

谢谢、欢迎您提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    请注意、对于2A 电流限制、Tj 必须保持在105C 以下。

    您的设置良好。 我认为您可能需要更多的输入电容、以帮助在负载/卸载事件期间维持电源轨的电压。

    电容值取决于电源的强度和负载要求。

    谢谢、

    Shreyas