This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:LMR36015数据表错误

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997732/lmr36015-lmr36015-datasheet-error

器件型号:LMR36015

大家好、

你好。 我们收到了客户的询问、即数据表中有关封装测量的错误、请确认。 下面是详细信息。

"

在确定每个 LMR36015焊盘之间的间距时,我们的工程师使用了 LMR36015数据表第44页提供的图表。 附注“4x0.5”清楚地显示了附图中以红色编号的焊盘3和4、5和6、6和7以及8和9之间的间距。 对于焊盘1和2和10和11之间的间距、也是如此、在附加图像中以紫色编号。 这些间隙在注释“2x0.65”中明确说明。

但是,当涉及电极2和3和9和10之间的间距时(标记为绿色“?”),信息不会立即清除。 图像中)。 只能通过反转焊盘1和4之间的间距来计算焊盘间距应该是多少。 附加的“2x0.65”标注,甚至将原始标注更改为“4x0.65”,将大大有助于防止将来出现这种错误。 在我们的情况下,我们直到太晚才发现这一错误。 我们希望通过将此问题提请您注意并在数据表中要求澄清、您的客户可以在未来避免此问题。

"

提前感谢您。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    我将与团队合作、看看我们是否可以将注释更新为4x0.65。 感谢您指出这种可能令人困惑的测量方法。

    Sam