This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100PW...使用电池电量监测计 IC &放大器;理想二极管控制器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100EVM-795, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997468/bq35100pw-working-with-battery-gauge-ic-ideal-diode-controller

主题中讨论的其他器件:BQ35100EVM-795BQ35100

你好。  继续重新提交、请回答。  一个 p/n 是 BQ35100PW、但您的 E2E 甚至无法识别您的 p/n!  对 BQ35100和 BQ35100EVM-795评估板有几个问题。  在 BQ35100的数据表 P10中,显示“在电池电压大于 VIN(BAT) MAX 的系统(例如,2节或更多节电池)中 ,则需要外部电压调节电路”。  BQ35100EVM-795评估指南图13原理图显示了 J6附近的电压:0至20V。  在将各种跳线设置为按电池数量进行缩放的情况下,我不确定此评估板电路如何防止来自 Regin 的较高电压(例如5-20V),最终是不是 PIN6 Regin?  借助2-4节电池的 J2跳线跳过引脚 J2-5和 J2-6、它最终将5-20V 电压路由到 Q1至 Regin。

在第3.2.1段中,两个部分都将此内容重复:“对于电池组电压低于5V 的电池组:”。  第二个提到的电压是否超过5V?

此外、问题 RE:使用 BQ35100和 LM74610理想二极管控制器。   我有一个无线传感器节点应用、可以使用 BQ35100电池传感器和 LM74610理想二极管控制器。 您能否提出建议以便将这些建议一起使用? 理想情况下、LM74610二极管或控制器将为 BQ35100和电路的其余部分提供反极性保护、但我不希望 LM74610影响/影响 BQ35100电池监控的完整性。