This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:使用闪存流解析器代码将基于闪存的监测计 bq27z561用于生产端时、我必须使用哪种黄金映像文件格式?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997280/bq27z561-which-golden-image-file-format-i-have-to-use-for-flash-based-gauge-bq27z561-for-production-side-using-flash-stream-parser-code

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我正在努力寻找合适的解决方案、以便将此文件传递到电量监测计 IC 中。 因为

我没有得到具体的答案。 我知道我的 IC 基于闪存。 我需要在没有 bqstudio 的情况下传递此文件、因此我不必使用.srec fat 文件。

那么,从 bq、fs、gm.fs 和 df.fs 中 ,我需要为基于闪存的 IC 选择哪个文件,以便 IC 不会由于进入 ROM 模式而进入不可恢复的状态?

我想知道该文件在电量监测计 IC 中的确切存储位置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将需要使用 bq.fs 或 df.fs、具体取决于您的监测计是否随附了正确的固件。 Bq.fs 包含固件和 DataFlash。

    ROM 模式是可恢复的、您可以检查其他 E2E 线程。

    您应该按照 SLUA801获取代码示例、以便使用自己的 MCU 上载闪存流文件。

    此致、

    Wyatt Keller