This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2085:从关断模式唤醒后的电压测量问题

Guru**** 2521300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2085, BQ29311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002856/bq2085-problems-with-voltage-measuremt-after-waking-up-from-shutdown-mode

器件型号:BQ2085
Thread 中讨论的其他器件: bq29311

尊敬的 TI 专家:

我们在 3S1P 应用中使用 bq2085。

我们的客户现在投诉了一些电路板。

如果电路板从关断状态唤醒、则电压测量需要大约15分钟才能达到正确的电压电平。

下图显示了从关断模式唤醒后电压测量的行为:

在其他电路板上、我们无法看到这种行为。

这可能是设备缺陷吗?

感谢您的帮助。

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    你那有新消息吗?

    我们有大约700个具有此行为的 BMS。

    这些设备是否有缺陷?

    谢谢。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    您是否能够使用外部电压表进行测量、以验证电压是否与电量监测计报告相同? 该引脚上是否有大电容?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。

    我们有使用外部电压表的中间电压。 电压大约为10880mV。 它的稳定状态与监测计报告的行为不同。 大约15分钟后、监测计达到10880mV。

    这些容值与数据表中的值相同:

    并非所有 PCB 都具有此行为。

    我们几乎以相同的方式生产这种多氯联苯大约15年。

    感谢您的帮助。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    与之前的设计相比有什么变化吗? 所有有问题的器件都来自同一卷带吗? 由于器件的使用寿命、我不确定我们能够支持多少、这是一种奇怪的行为。 跟踪任何电压变化还是仅在上电时需要很长时间?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。

    我们尚未对设计进行任何更改。 但当然、我无法排除组件或电路板的变化。
    我要将 bq2085从"良好" PCB 更改为"不良"并进行反向更改。 也许我会看到一个变化。

    到目前为止、我还不知道部件是否来自同一卷带。 我们的客户投诉了700件。 我们每年大约30000次。 我怀疑不是。

    我知道使用20年的器件很难获得支持。 我有相同的问题。

    如果发生电压变化、我们还将测试它是否也需要很长时间。

    我是否正确理解您也认为这是奇怪的行为?

    非常感谢。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我有一些消息。

    遗憾的是、无法检查700个卷带是否来自同一卷带。 但我认为它们来自不同的卷。

    我们已经测试了行为是否相同、是否相对快速地更改电压。 我们已将电压从大约10V 更改为12V、bq2085立即跟随电压。
    对我来说、bq2085现在似乎是以正确的方式工作的。 你怎么看?

    此外、我们可以加快电压测量的后续操作。 如果我们重置器件、则电压不处于正确的电平。 然后、我们断开 SM 总线大约2秒钟。 之后、我们连接 SM 总线线路、bq2085报告正确的电压。 您知道这种行为吗?

    感谢您的帮助。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    你那有新消息吗?

    我们的客户正在施加压力、希望得到答案。

    感谢您的帮助。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    电压测量的工作原理是什么? bq29311在 Vcell 引脚12上输出一个经调节的电压、而 bq2085在 VIN 引脚1上测量该电压。 由于各个电压的复用速度相对较快、因此线路上的电容器不会产生任何影响。 对吧?

    在下图中、您可以看到此缩放电压:

    bq2085针对 VSSA 引脚(引脚30、引脚29和引脚34)测量 VIN 引脚上的电压。 对吗?
    接地连接不良会导致此问题吗?

    我期待您的回答。

    感谢您的帮助。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    你那有新消息吗?

    感谢您的帮助。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Whyatt、

    我也参与了客户的投诉。 我们家中有700件"坏"物品、现在可以更仔细地查看它们。

    由于我们发现、如果断开 SM 总线的时间超过2秒、bq2085会报告正确的电压、因此我们想询问在这2秒内 bq2085内部到底发生了什么。 您对此有什么了解吗?

    我们需要客户的解答、我们真的不知道更多、因此我们非常感谢您的帮助。

    谢谢你。

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus 和 Patrick、您好!

    很抱歉,我们现在收到了大量问题,没有时间答复每个人。

    我将在其他一些人的讨论中进行讨论、如果电路板上没有任何变化、您可以使用已知良好的 IC 进行 ABA 交换、以确保它是您收到的新电量监测计。

    我们很难支持此监测计、因为它已使用了近20年、我们主要针对传统产品保持有效。 该架构与较新的监测计大不相同。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们已经对四个不同部分进行了 ABA 交换、一旦它看起来是 BQ2085负责该行为、看起来它是 PCB 本身负责的3倍。  

    但是、我们无法确切地确定 PCB 对此负责的原因、因为实施过程完全符合 TI 建议。 你有什么想法吗?

    我们现在将使用此处的800个器件进行更多的 ABA 交换。  

    非常感谢您的帮助。

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    很抱歉、如果看起来 PCB 可能是问题、那么我们将无法提供更多帮助、我想、有人会对电容器或其他连接短路以导致电压缓慢上升。

    此致、

    Wyatt Keller