This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610EVM:BQ24610EVM 未对电池充电

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001922/bq24610evm-the-bq24610evm-is-not-charging-the-battery

器件型号:BQ24610EVM

大家好、

我们收到了客户的以下询问。

那么、BQ24610EVM 就是这样。 我更改了电阻器 R25
到665k Ω、因此我可以获得16V 输出、用于为14.8V 电池充电。 一
为 Vin 提供19V 输入、我确实观察到 Vbat 为15.95V。 不过、之后
我将电池连接到 Vbat、我观察到没有电流流入
我的电池。 我通过串联一个电流表来测量它
和 BQ24610EVM。 我知道我使用的电池电量不足
充电、我已经使用其他一些电池充电器进行了测试、如果是的话
电池正在充电、则应该有电流流入
电池。 我想知道您的 BQ24610EVM 为什么不为充电
电池。  

他使用了电路板上跳线的默认设置。

感谢您的支持

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    跳线 JP5是否关闭? 如果是、则不启用充电。 CE 引脚为高电平有效、将在不接入该跳线的情况下被拉至低电平。 请填充 JP5。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们收到了客户的反馈。 据 他说 ,JP5跳线已接通。 打开或关闭 JP5不能解决此问题。 他是否需要在电路板上修改其他设置?

    此致、

    Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    请确保 JP3上拉至 VREF。 此外、请检查 TS 电压、您需要一个外部热敏电阻来偏置 TS 引脚。 您可以从10千欧电阻器开始。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    根据客户、  

    JP3设置为 VREF。 我检查了电路板 BQ24610EVM 的原理图、电路板上已有一个从 TS 到 VREF 的默认电阻分压器、即 R4和 R5。 TS 应已通过 R4 (9.31k Ω)和 R5 (430k Ω)进行偏置、假设 VREF 为3.3V、则偏置值为3.32V。 我们为什么需要使用外部电阻器再次偏置 TS。

    我已向客户索取电路板图片、以备您需要。  

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    您需要使用外部热敏电阻对 TS 引脚进行偏置。 请参阅数据表的"第9.3.18节温度鉴定"。 如果您不希望使用热敏电阻、我们建议使用10k Ω 电阻进行测试。 如果您未正确偏置 TS 引脚、则部件将不会充电。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    客户 尝试偏置 TS 引脚、但仍然看不到任何流向电池的充电电流。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

      您是否在 STAT 引脚上看到故障情况? 电流表具有会影响转换器的阻抗、因此我们不建议使用电流表来测量输出电流。 相反、请使用电流探头或测量 RSR 感应电阻器上的差分电压。

    通过偏置 TS 引脚、使其提供1.8V 的外部电压或在 TS 和 GND 之间包含10k 电阻器。

    记录 TS、VCC、SRN、REGN 的测量电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    根据客户、

    当使用10k Ω 电阻器对地进行偏置时,TS 为1.682V (未连接10k Ω 电阻器时,TS 为3.22V),VCC 为19.4V。 STAT1为2.1V REGN 为6V。 我在板上看不到 SRN 引脚。 该引脚不是测试点、太小、无法在芯片组上测量。 ? 请参阅附件、了解使用10k Ω 电阻器的 TS 偏置。



    我意识到、当连接电池时、电池的输出关闭至几乎为零。 我没有看到任何 STAT LED 亮起。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    您能解释一下"连接电池后、电池输出关闭至几乎为零吗?" 连接前的电池电压是多少?

    此外、STAT2在之前和之后都在做什么?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这是客户的回应、

    在将电池输出连接到电池之前、电池输出电压为14V 至15V。 它会波动。 一旦我将其连接到电池、电压就会下降到接近0V 的位置。 我觉得当系统检测到任何充电电流时、系统会关闭。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    在插入电池之前、您能否检查电池的电压? 它是否能够拉取负载、换句话说、它是完全充电还是深度放电? 您可能插入空电池、并且会进行0.3A 的预充电

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    根据客户、

    我的电池未充满电或深度放电。 我是否知道对于此电路板、是否有修改充电电流的方法?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    请在插入电池之前报告电池电压。 如果您低于 LOWV 阈值(FB 引脚上为1.55V)、则将施加预充电电流。 您可以通过调整 ISET1电压来修改充电电流。 您可以通过调整 ISET2电压来修改预充电电流。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    以下是我们客户的后续查询。

    您能否更详细地解释如何修改 ISET1电压和 ISET2电压?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    您可以修改 R11和 R12以更改 ISET1、修改 R15和 R16以更改 ISET2。 有关分别设置充电电流和预充电电流的公式、请参阅9.3.2节电池电流调节和9.3.4节预充电。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们收到了客户的反馈。

    我已仔细检查 ISET1设置。 根据默认电阻值、ISET1的电压应为0.6。 通过使用数据表中提供的公式、电路板应提供3A 的充电电流。 但是、我只看到0.5A 的充电电流、这毫无意义。 我仔细检查了 ISET1上的电压、即0.596V。 几乎等效于0.6V。 您的数据表中的方程式 I 是 ICharge = VISET1/(20 x RSR)、其中用户手册中的 RSR 为0.01 Ω。 如果此公式不是 ISET1电压与充电电流之间的正确关系、请提供充电电流与 ISET1之间的正确公式。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    什么是输入电压、电池电压、ISET2电压、ACSET 电压、输入电流、 和适配器额定值? 您可能会对适配器进行预充电、输入电流调节或过载。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这是客户的回应。  

    我不认为充电器处于预充电模式。 以下是您请求的所有号码。 您可以看到、所有测量的电压都与通过原理图计算得出的预期电压一致。 根据您的原理图、ISET2上的电压应为0.3V、ISET1上的电压应为0.6V、ACSET 上的电压应为0.807V。 下面是测量值。 我们的电源适配器额定值在19V 时可输出3.43A。

    a:测得的电池电压为15.41V
    b.输入电压为19V。
    c.我在19V 电源处测量了输入电流。 输入电流仅为4.2mA。 非常小。 听起来非常不合理。
    D.在 ACSET 点、电压为0.806V。
    e. ISET2上的电压为0.2998V
    f. ISET1的电压为0.596V

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

     客户能否对电池插入进行范围捕获? 以500ms 的时间刻度捕获 SRN、PH、充电电流、VCC。 还记录插入前测量的电池电压和插入后测量的 SRN 电压、并全程监控 STAT 逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    这是客户的反馈。

    随附图片是500ms 刻度上 SRN 和 PH 的示波器。 顶部的红线是 PH、底部的黄线是 SRN。


    A.插入前的电池电压为15.67V
    b.整个实验中、VCC 为18.61V 至18.63V。
    C.整个实验中、充电电流在0.50A 至0.55A 之间波动。
    D.在整个过程中、STAT1在34.4mV 时非常稳定。
    e.在整个实验中、STAT2在2.48V 至2.55V 之间波动。
    f. SRN 在插入电池后的16.03时非常稳定?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    您能详细解释一下您的设置吗? 在一篇文章中、您说输入电流为4.2mA、而在另一篇文章中、充电电流为0.50A。这些条件不能同时存在。

    此外、我读回并说您为14.8V 电池设置16V 的输出。 输出电压应为最大电池电压。 您的电池可能会过度充电。

    上一个帖子中的 SRN 电压表明您处于恒定电压或锥形模式。 如果您将电池单独放电至12V、然后重新连接到充电器、会发生什么情况?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    根据客户、

    我对这两个测量具有相同的设置。 我不确定为什么有时我只能获得4.2mA 的电流、但有时我可以获得0.5A 的充电电流。 没有不同的设置。 您是正确的、它们不会同时存在。 当我获得4.2mA 电流时、有时我必须对系统进行多次循环供电、才能获得0.5A 充电电流。 但没有设置更改。

    根据我的理解、充电电压应始终高于电池电压、以使电池充满电。 我的完全充电电池有时可能达到接近16V 的电压。 这就是我选择16V 作为充电电压的原因。

    对于 SRN、恒定模式与锥形模式之间的关系是什么? 您能详细说明吗? 我的观察结果是恒定电压。 我看不到 SRN 电压有任何波动。

    此外、您能否告诉我 STAT2上的2.5V 电压、您认为它是高电平还是低电平?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    如果 SRN 电压为16V、并且您将输出电压设置为16V、则表示电池已充满电或处于恒压模式(也称为收尾模式)。 这意味着充电电流将缓慢降低、直至达到终止电流、然后充电将停止。 根据适配器插入时电池的状态、您可能会触发充电阈值、也可能不会触发充电阈值。 这意味着电池可能会或可能不会开始充电、因为它已充满电。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们客户的另一个跟进问题、

    此外、我还想知道锥形模式的充电电流等式。 我对 STAT1和 STAT2还有另一个问题。 当充电器设置为锥形模式时、这两种状态电压是否意味着什么?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请启动新主题以提出此问题。 每个主题都用于一个主要问题。

    谢谢、

    Mike Emanuel