主题中讨论的其他器件: TPS61098、 LM2621、 TPS63900
大家好、
目前、我将 TPS61071用于一个由2节电池供电且输出电压为3.3V 的项目、但使用新电池时、1节电池的电压最高可达1.65V、因此2节电池的电压将达到3.3V 的等效电压、 当电池电压为3.3V 等于 TPS61071的输出电压时、此时输出电压不是稳压器、因此我的电路会受到严重影响、 我想知道 IC 具有与 TPS61071相同的引脚连接、即使输入电压>=输出电压(大约0.5V)、也具有电压稳定器功能。
此致!