Other Parts Discussed in Thread: TPS63031, TPS63030, TLV733P
主题中讨论的其他器件: TPS63030
你(们)好
更确切地说、我的产品开发出遇到了问题、AT42QT1012触控芯片的操作。
我们拥有可穿戴设备的工程设计、该设备具有 AT42QT1012触控传感器芯片。 所有时间 MCU、LCD 被禁用。 用户可以通过触摸传感器启用器件。 启用后、系统必须在15分钟内自行关闭(根据数据表为+-10%)。
问题是当前设计无法稳定工作:器件由自己启用: 当我将系统放在桌子上时、PCBA 会在没有任何操作的情况下连接到电池、或者将其置于充电状态、在我不参与的情况下、触摸会定期打开和关闭。
在我们之前的 PCB 设计中、触控效果完美、但直流/直流消耗了大量电流。 我们更正了直流/直流连接的设计(如以下文章 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/962067中所述)、添加了多个电阻器"0"、以便可以从 PCB 上断开组件。 现在直流/直流不消耗电流、但触摸开始自行开启/开启。 在之前的 PCB 设计中、直流/直流输出 始终如附图2所示。
但现在、当 DCDC 处于"节能模式"时、它的工作方式与附加的图像1类似。
当触摸为"ON"且系统开始运行时、直流/直流输出恰好为3.3伏直流电压、如所附的图像2所示。
我从 Microchip 收到的这个答案:
"如果电源中存在相当大的噪声、则可以观察到这种行为。 当触摸技术为传感器充电并测量存储的电荷时、充电和测量过程中电压的任何波动都会影响信号值、这些值可能类似于触摸(改变电容)。
因此、可能会发生这种错误检测。"
如何解决此问题并 均衡电压:消除波形?
已附加我的电源管理侧原理图:

谢谢
Evgeni