This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:EOS 模式查询

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004885/bq35100-eos-mode-query

器件型号:BQ35100

大家好、

你好。

我们的客户对 BQ35100有以下查询。

1) 1)如果电池不能休息(例如系统睡眠) 5小时以上、EOS 模式是否适用于某些用例?

2) 2)如果系统每小时唤醒一次该怎么办。 数据表第8.2.2.6节指出:如果系统断电时间少于5小时、EOS 运行可能会受到影响。 在7.3.4.5之后、这是否意味着 EVM 或测试系统不会触发错误的 OCV 警报、表明更短的睡眠周期是可以的?

提前感谢。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否有与此相关的更新?

    提前感谢。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    在 EOS 模式下、监测计依赖于在 OCV 状态期间被唤醒。 如果您以太小的休息时间唤醒监测计、则会影响阻抗计算。 没有确切的公式可以知道您的系统是否正常工作、也没有确切的公式可以知道休息时间。 该行为由放电负载幅度、温度、放电持续时间、电池内部阻抗等因素决定...  

    我建议使用和 EVM 复制您的预期负载分布、以查看是否以准确稳定的 measuredZ 值作为起点。

    谢谢、

    Eric Vos  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。

    请帮助澄清下图第一句关于"10s of MS"的含义?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    我可以同意,措辞是奇怪的。 它缺少一些"。 如果我要重写它

    bq35100用于测量振幅为数十 mA (~50mA+)、持续数十毫秒(~100mS+)的脉冲。

    目的是测量脉冲的单位为 mA、长度的单位为毫秒。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Eric。

    如有进一步询问、我将指引客户使用此主题。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="26845" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004885/bq35100-eos-mode-query/3727958 #3727958"]如果我要重新编写它[/quot]

    是否有人可以重写它?
    一年多来、这对客户来说是一个问题

    例如 BQ35100:常见问题解答、配置文件、EOS、校准-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛 1b
    和 BQ35100:EOS 测量运行状况以2%的步长降至0%、Li-SOCl2仍不为空-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    现在还在处理我认为也与之相关的问题
    BQ35100:查找 SOH_Merit 的原因-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    但这些文档中对此关系不清楚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、

    措辞虽然不理想、但正确无误。 我已请求更新该文件、但在不久的将来、它的优先级将较低。 我将获得有关 SOH_Merit 标志触发条件的更多详细信息、并更新另一个 E2E 主题。  

    在9月份的时间范围内(而非在 Stone 中)、我们计划使用大量常见问题更新此器件的 Q&A。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解您的意思、当然、"几十个"而不 是"10个"会更容易理解。 但我也可以看到很多像我这样的人在论坛上发表的文章,这些文章在解释之前一直不能理解,但却没有固定的

    出于充分的尊重(尤其是您在每个人的这个芯片上的答案最多)、我认为更新而不仅仅是论坛帖子早就应该提供、我想提供帮助

    具有不同功率和睡眠周期的 LiSoCl2用户希望提前了解 EOS 是否能够正确地用于他们的用例。 现在很难完成。 这里的许多文章都试图使用早期的 SOH 或阻抗值来确认情况是否正常。 如果浏览大多数线程、则不清楚客户是否因为支持而工作、实际上似乎不太可能。

    在阅读了所有技术文档、多种不合规的情况或不清楚的情况后、我来到了这里。  这一标准上有大量的文章,但作者的大多数问题很难找到答案,甚至不可能找到答案。 对客户来说、这当然不容易-他们要么浪费额外的时间尝试解决这个问题、要么走了。

    示例:。 今天、这些文档提到了 SOH_Merit。 4 年前-根据 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620859/bq35100-confirm-the-behavior-of-eos-mode/2292847#2292847、SOH_Merit 应为 EOS_Merit

    对于 LiSoCl2用户、无论是文档还是本论坛都不会明确如下所示:
    *何时可以使用无线电的典型 MCU 功耗来计算阻抗、或者设计人员何时必须恢复为偶尔出现的浪费能量脉冲(例如、100ms 内为50mA)。
    *初始化和随后的读数可能 会受到以下因素的影响:电池钝化、电池放松/不、 在读取第一次读数时以及之后、电池由于系统而产生的电流或压降等。如何避免所有导致错误的事情。
    *将前两个点结合起来- GE HIGH 和 GE LOW 之间必须满足哪些条件
    *对于大多数平坦的 LiSoCl2曲线、SOH 非常粗糙/不可用。 但是、为什么这么多的用户会看到非传感器结果呢? 当仅在几年内出现 EOS 时、用户如何获得系统设置正确且 EOS 将正确触发的线索?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一种方法是:
    (+) BQ35100:EOS 精确检测验证-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛